结果:找到"思科千兆光模块 交换机测试",相关内容1000条
  • 思科Nexus9000系列交换机光模块解决方案
  • 思科Nexus9000系列交换机是一款应对数据中心不断增加的用户和复杂的应用需求。它不仅支持10/25/40/100G等多种传输速率的端口,而且还支持16/32G光纤通道、融合以太网RDMA(RoCE)和IP存储的统一端口。思科Nexus9000系列交换机包括Nexus9500模块化交换机和Nexus9300非模块化交换机两款。非模块化交换机的端口是固定的,而模块化交换机则可以根据需要,选择不同的扣板来安装不同的端口。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下这款交换机所匹配的一些光模块类型1、10G光模块相关推荐:SFP-10G-LRM2、25G光模块线上店铺:shop1458197...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-16 15:01:00
  • SFP+光模块如何与万兆交换机搭配使用
  • 在当今互联网时代,企业网络部署、数据中心建设都离不开光模块与交换机。光模块主要是用来将电信号与光信号进行转换,而交换机则是对光电信号起到转发作用。在众多光模块中,SFP+光模块是目前被应用的最多的光模块之一,在与交换机搭配使用时采用不同的连接方式可实现不同的网络需求。接下来,易天光通信(ETU-LINK)将给大家介绍下SFP+光模块的概念、种类以及搭配应用。SFP+光模块是什么?SFP+光模块是属于SFP光模块中的一种10G光纤模块,它独立于通信协议。一般与交换机、光纤路由器、光纤网卡等相连接,被应用在10Gbps以太网以及8.5Gbps光纤通道系统中,能满足数据中心更高的速率需求,实现数据...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-15 09:24:00
  • 【经验】如何让不同的品牌光模块可以互联
  • 咱们都知道一个大型的数据中心往往可以容纳数百上千个光纤交换机,通常会遇到需要连接不同品牌交换机的情况。例如,你需要将思科交换机与惠普交换机进行互联。大多数品牌的交换机只能用同品牌的光模块产品。那么,两个不同品牌的光模块能进行连接吗?现在易天光通信(ETU-LINK)邀你一起进一步分析;使用不同品牌交换机和光模块的互连原因:1、项目预算不充足,不同价格层次的产品混合用2、项目需求急促,同品牌的产品没有充足的库存光模块的基本协议不同品牌之间的光模块是可以互连的,只要是标准相同。光模块在进行设计生产时都遵循了对应的协议,一般产品都会注明是否与其他什么品牌产品兼容,比如说在易天光通信(ETU-LIN...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-01 16:49:00
  • ETU-LINK光模块全面兼容思科系列设备
  • 今天给大家分享一下易天光通信ETU-LINK的光模块、DAC/AOC线缆等通信产品可以用在思科交换机哪些系列?简单列出ETU-LINK产品可以兼容的Cisco系列交换机:以“Catalyst”为商标1900系列:19242900系列:2924、2924M2950系列:2950-24、2950G-24/48、2950C-24、2950T-24、2950SX-24/482960系列:2960-24/48TT-L、296024/48TC-L3500系列:3508G、3524、35483550系列:3550-24-SMI/EMI、3550-48-SMI/EMI、3550-12G/T3560系列:35...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ETU-LINK 兼容 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-10-26 17:01:00
  • 尾篇㈡:看看H3C华为交换机系列的基本配置命令,有哪些是你不知道的?
  • 一、vlan配置1、vlan划分方案--------------------------------------------------------------------|部门|vlan名|ip地址|端口分配|--------------------------------------------------------------------|J室|vlan10|192.168.10.1/24|ethernet3/1||K室|vlan20|192.168.20.1/24|ethernet3/2||C室|vlan30|192.168.30.1/24|ethernet3/3||Server|...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 华为 华为 H3C 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-16 13:46:00
  • 思科GLC-T、GLC-TE和SFP-GE-T三者有何区别?
  • 思科GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T光模块都是千兆电口光模块、都具有RJ45接口、传输距离都是100m,是数据中心、接入网、存储区域网等应用中一种节省成本的千兆以太网连接解决方案,因此这三种型号的光模块常常会让人难以区分,下面我们就将这三种光模块做一个简单对比,看看它们究竟有什么区别?GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T光模块参数以上表中我们可以看出GLC-T光模块在工作温度上和后两者是不一样的,GLC-TE光模块可以作为GLC-T光模块的取代品;SFP-GE-T光模块具有前两者都没有的NEBS3ESD功能。NEBS3ESD是什么意思?NEBS是网络设备建筑系统的缩写,是构建...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电口 SFP-GE-T 电口 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-29 11:03:00
  • 光模块为什么要上机验证?
  • 光模块是一个很小的产品,看似简单。其实要经过十多道工序方能组装完成,然而,这时候也还不能出货。因为产品在出货前还要经过几道严格的测试,包括参数测试、老化测试、距离测试(实纤测试)及交换机测试。前面我们都有对前三项测试进行过详细讲解,今天我们主要来讲讲交换机测试。交换机测试,通俗地讲,也就是我们平常所说的上机验证。模块上级验证的目的就是为了验证模块能否在某款交换机正常工作。这需要把模块插到交换机上检测是否兼容,我司目前已购置多种品牌的交换机,有思科、华为、H3C、HP、Juniper、Alcatal、Mikrotik、VOLKTEK等,后续还将引进更多品牌的设备。光说不做假把式,下面我们来个实...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-05-14 17:38:00
  • 关于ETU-LINKSFP1.25G160km千兆单模光模块的基本参数
  • 关于易天1.25GSFP1550nm160KM千兆单模双纤光模块的基本参数光模块参数封装形式:SFP速率:1.25G中心波长:1550nm传输距离:160KM接口:LC传输介质:单模DDM:带DDM产地:深圳地址:深圳市龙华新区清泉路金博龙工业园C栋4楼产品详情型号:ES5512-3LCD160描述:SFP1.25Gbps160KM千兆单模光模块特征:可热插拔SFP封装/双LC接口支持160KM传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFPMSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-05-08 18:54:00
  • SFP光模块专题:如何使用衰减器测试千兆单模光纤模块
  • 光纤模块在光缆上的传输是通过光纤模块上的一对OXA.即光纤发射器(TOXA)和光纤接收器(ROXA)两部分完成的。  TOSA在设计上具有最大的发射光功率,ROXA在设计上同样具有一定的光信号灵敏度接收范围。特别提出的是,ROXA的信号接收范围是一定的,信号过小检测不到,过高则导致ROXA光饱和,器件无损失效。  由于LX、ZX、XD光纤模块是专为长距离光缆传输设计的,因此发射器的发射功率相比较于多模模块要高得多,特别是XD、ZX、EX更为突出。因此单模光纤的连接测试与多模模块有所不同。ETU-LINK  单模光纤模块在使用跳线做近距离(本地)测试时,须通过在光纤线路中增加足够大的衰减器来保...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SFP 发帖人:etulink 发帖时间:2018-05-04 15:25:00
  • 易天致力于25G光模块市场
  • 随着光纤通信行业的迅猛发展,很多制造商致力于25G交换机。例如华为的CE8860-业界首款25GE接入TOR交换机。CloudEngine8860(简称CE8860)系列交换机是华为公司面向数据中心和高端园区推出的新一代高性能、高密度、低时延灵活插卡以太网交换机。CE8860交换机提供高密度的100GE/40GE/25GE/10GE端口,支持丰富的数据中心特性和高性能的堆叠,帮助企业和运营商构建面向云计算时代的数据中心网络平台。CE8860交换机定位于数据中心的核心或汇聚,也可以用于园区网的核心或汇聚。CE8860可以与华为CloudEngine系列数据中心交换机CE12800/CE7800...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G 25G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-28 14:35:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: